faqs
よくある質問(FAQ)
ADXL345の電源電圧を3.3Vで使いたい
Q: ADXL345動作電源についてですが、VS = 2.5V、VDD I/O = 1.8Vとデータシートにあります。 電源の関係で双方を3.3Vで使用したいと考えています。 VSはmax3.6Vなので可能だと考えていますが、問題ありますでしょうか。
A:
ADXL345は、電源電圧Vsとインターフェイス用電源Vddio双方を3.3Vに設定しても問題はございません。
ただし、注意点としましてVddioはVs以下の電圧に設定しなければなりません。