よくある質問(FAQ)

AD7685の抵抗

Q:   AD7685のデータシートの図33に、VddをREFから供給する回路が掲載されていますが、REFピンとVddピンの間の10Ωの抵抗は何の目的で挿入されているのでしょうか。 抵抗無しでも問題ないのでしょうか。

A:   VDDをREF電源から供給している回路でREFとVDD間に使用している10Ωの抵抗は、デジタル回路の動作に伴うノイズがREF電圧に与える影響を低減するためのものです。この抵抗を省くと特性が低下する可能性があります。