faqs
よくある質問(FAQ)
信号帯域とドライバアンプの選びかた
Q: 低電力のデバイスということでAD7685を選んだわけですが、そのドライバアンプはADC自体よりも電力が多くなってしまいます。一般的にそういうものなのでしょうか。AD7685のドライバアンプとしてAD8617のような低電力タイプのものを使用することは出来ないのでしょうか。低電力といった観点でドライバアンプを選択するとしたら何が最も良いでしょうか? なお、使用する信号帯域は20kHz以下です。
A: AD7685の入力は、データシートの15ページにありますように、コンデンサ、抵抗などのネットワークに入力端子が接続されています。そのためスイッチングの際のトランジェント電流を充放電するため、比較的強力なドライブアンプを入力に接続する必要があります。データシートの回路例ではAD8618を使用しています。このアンプに変えて、低消費電力のアンプを使用する事は可能ですが、以下の点に注意してください。
- 低消費電力アンプは比較的出力ノイズの大きなものが大半です。このノイズレベルがAD7685の変換精度の与える影響を十分検討してください。システムでどれぐらいの変換精度を必要としているかで、使用可能かどうか判断します。
- システムに要求される変換精度で、歪みに関する仕様があれば、注意してください。アンプのTHD性能が、ADCのTHD性能に比べて劣れば、ADC本来の性能が出ません。
- 帯域20kHz以下とのことですが、その帯域に制限するフィルタにどのようなものを使用するかで、ADC回路のSN比が変わってきます。アンプの出力ノイズが大きい場合でも、このフィルタにより低減でき、使える仕様に入る場合もあります。
- ドライバアンプの駆動能力が、十分ADCの入力をセトリングさせることができるかどうか、十分評価してください。
ADCのドライバアンプの選択は、単純に一つの道筋があるわけではありません。 使用するアプリケーションで何を必要としているか(DC精度、AC精度、消費電力、サイズ、変化スピード、etc)で、その選択基準が変わってきます。その中でもどのスペックが優先されるかで、やはり選択基準が変わります。優先されるスペックにあわせ、それ以上の性能を持つアンプを選ぶことが原則です。