faqs
よくある質問(FAQ)
LFCSPの下面金属部分はどの電位へ接続?
Q: ADA4941-1、ADA4922-1のLFCSP pkgには放熱用Exposed PAD がありますが、内部とは絶縁されているのでしょうか? それとも電気的に、どこかの端子に接続されているのでしょうか?
A: ADA4941-1、ADA4922-1のLFCSパッケージ下面金属プレートは、内部でアンプ回路部分とは電気的に接続されていません。従って極端に高い電位でなければ、どこにつないでも大丈夫ですが、一般的にはインピーダンスの低い(ノイズ対策)、プレーン配線層(放熱対策)に接続することを推奨します。従って無理がなければ、グランド・プレーンに接続することをお勧めします(接続しなくても動作しますが、放熱上不利になります)。