よくある質問(FAQ)

ADコンバータのリファレンスを動作中に切り替えることは可能か?

Q:    AD7621の動作中に内部基準電源 (PDBUF=Low,PDREF=Low)からPDBUF=High,PDREF=Highにして外部基準電源に切り替えられますか?

A:    動作としては、可能です。しかしながら変換動作の最中にリファレンス電源がスイッチングされることは、変換動作にとって理想的ではありません。本質的に動作を安定させるためには、動作モードが変わった際はリセットしてください。本来この製品は、電源の立ち上げ直後128回のダミー変換か、RESET動作が必要です。そのため、リファレンス信号が変わるのであれば、精度確保のためにはそのつどリセットを入れるべきだと考えられます。