MAX3654:MAX3654を使用したGPON ONTビデオオーバレイアプリケーションにおける大出力信号の取得

要約

MAX3654は、使いやすくて低コストの、AGCアンプブロックのソリューションです。ただし、システムパラメータ(光変調指数(OMI)、平均光パワー、チャネル数など)によっては、追加の利得を必要とする場合があります。このアプリケーションノートでは、利得増大の必要性に関する背景情報について説明し、また、ポストアンプを使用して、重要なシステム要件を維持しながら大きな出力振幅を得る方法を示します。回路図とテストデータも提示します。