電子回路クイズに答えて、プレゼントを当てよう!(8月末まで)
【正解発表】電子回路クイズに答えて、プレゼントを当てよう!
|
本キャンペーンは終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。
クイズの正解は、回路(a)でした! 解説:計装増幅器のCMRRは、後段の差動増幅器を構成する「R4,R5,R6,R7」の抵抗の精度を上げることで決まります。また、CMRRは,抵抗のミスマッチや前置増幅器の差動ゲイン、後段の差動ゲインの三つのパラメータで導くことができ、CMRRを大きくするためには、回路(a)のように前置増幅器のゲインを大きくし、後段の差動増幅器のゲインを小さくします。・・・続きはこちら(閲覧にはLTspice Users Clubの登録が必要です。) ※LTspice Users Clubは、入会費、年会費無料の会員サービスです。会員限定の無料LTspiceセミナーや役立つLTspiceの技術情報などを提供しています。 たくさんのご応募ありがとうございました。 |
Q. 微弱信号を正確に増幅する計装増幅器はどっち?
図1の回路(a)と(b)は、三つのOPアンプと七つの抵抗で構成した計装増幅器です。使用する抵抗のミスマッチ(抵抗精度)は「±0.1%」です。OUT端子のゲインは、約1000倍を目標にして、抵抗値を定めました。回路は、「OP1、OP2、R1、R2、R3」からなる前置増幅器と「OP3、R4、R5、R6、R7」からなる差動増幅器で構成されています。前置増幅器と差動増幅器のゲイン配分は次のようになります。回路(a)は、前置増幅器が991倍で、差動増幅器が1倍、OUT端子の差動ゲインが991倍です。回路(b)は、前置増幅器が100倍で、差動増幅器が10倍、OUT端子の差動ゲインが1000倍です。
OP アンプ(OP1、OP2、OP3)の直流オープン・ループ・ゲイン(Ao)は、120dBで、1st pole(第1番目の極)は1Hzです。直流オープン・ループ・ゲインや周波数特性以外は、理想OPアンプとします。この場合、計装増幅器の重要な規格となるCMRR(Common Mode Rejection Ratio:同相信号除去比)が大きく、微弱信号をより増幅できる回路は(a)と(b)のどちらでしょうか?
※回路(a)と(b)は,どちらも差動ゲインは約1000倍
※回路の違いは、4とR6の数値が、回路(a)は10kΩで回路(b)は1kΩ
※ご登録いただきましたお客様の情報は、新製品・サービスに関する情報のお知らせ、および弊社マーケティング活動のために使用いたします。 |