解答発表!
2019年夏 アナログ・デバイセズ 半導体クロスワードパズル

 

----- 応募は締め切りました -----

 

正解者の中から抽選で以下のプレゼントをご用意しています。応募ボタンをクリックすると表示されるフォーム上でご希望のプレゼントを選択し、クロスワードパズルの解答と共にご応募ください。

 

プレゼント(以下の2種から選択)

  • アナログ・デバイセズ 石井聡の著書
    合点!電子回路超入門」 定価2,592円
    :10名様

  • 1,000円分のギフトカード:10名様

 

応募期限:2019年8月31日(土)日本時間23:59応募分まで
解答発表:2019年9月11日(水)のアナログ・ナビにて

当選者の発表は、発送(9月下旬頃を予定)をもって代えさせて頂きます。

 

 

 

A B C B D E F G H I
解答
※Bは重複です。

 

 



縦のカギ

1. 人工知能が人間の知性を超えて大きな変化が起こる概念。
2. デジタル回路において同期をとるための周期的信号。
3. 耳が垂れたウサギの一種。〇〇〇イヤー
4. 海に生息する動物。漢字で書くと「胡獱」。
5. こたつで丸くなる生き物。
6. 半導体向けウエハーの原料となるシリコンやSiCの結晶のかたまり。
7. 自由電子が電界で加速され衝突電離を引き起こす過程が、繰り返し発生することで大電流が流れる現象。
10. 直流電圧や電流の電流の中に含まれている脈動の成分。
12. 大きな結晶の塊。切り出すとシリコンウェハなどが得られる。
14. 高速シリアル通信でイコライザを挿入して〇〇を開かせる。
15. A〇〇・B〇〇といった曲の構成に用いられる。
17. レシプロエンジンの排気量を増やす作業を〇〇アップという。
18. 闘牛と戦う職業。
20. 赤い果物でやよいひめ、かおり野といった品種がある。
22. ギリシャの南方に浮かぶ同国最大の島。
24. 絹の代用としてフランスで工業化された繊維。天然セルロースを溶解して人工的に繊維の形に再生してつくる。
27. 電気二重層コンデンサの別名。〇〇〇〇キャパシタ
29. 余計な部分を切り落とすこと。半導体ではレーザーなどを用いておこなう。
30. 現在の社会経済環境が極めて予測困難な状況に直面しているという時代認識を表す造語。
31. MOSFETにおいて、バックゲートの電圧変動によってしきい値電圧が変化する現象を〇〇〇効果、または〇〇〇バイアス効果という。
32. 体の表面を覆っている層のこと。
33. 油を用いて動力の伝達を行うことを〇〇〇システムという。小さな力を大きな力に変えることができる。
34. よくなめろうに用いられる魚。
35. 病気やけがの処置を施すこと。
37. エジプトの神。ハヤブサの頭を持つ姿で描かれることが多い。

横のカギ

1. 粒子を加速させる円形加速器の一種。〇〇〇〇〇〇ン
5. 対数を考えた人。〇〇〇〇数としても有名。
8. 伸縮自在な棒状のアンテナを〇〇〇アンテナという。
9. 半導体のウエハーなどに用いられる。
11. 電源電圧や温度変化に強い基準電圧源回路の一種。バンド〇〇〇〇リファレンス回路
13. 神奈川にある温泉地。
14. ニッケル合金の1つ。熱電対に用いられている。
16. 研究所・実験室の略語。
18. SIにおける接頭辞の1つ。百万分の一を示す。
19. 金属や岩石を切削、研磨する道具。グラインダ・〇〇〇
21. 交流回路のインダクタ(コイル)やキャパシタ(コンデンサ)における電圧と電流の比を〇〇〇〇ンスという。
23. 〇〇電流。本来流れない絶縁された箇所で流れる電流。
25. 仏教用語では、物事をありのままに把握し、真理を見極める認識力。
26. 酸化還元反応のこと。
28. リチウム二次電池に利用されている現象。負極のグラファイト層にリチウムイオンが入ること。
30. 昔の玩具の材料。鉄にスズをめっきしたもの。
32. 過電流を防止する電子部品。
34. 日本の武術における打撃技の総称。
36. 入力信号の電圧は変えずに電流だけを大きくする回路。別名ボルテージフォロワ回路。
37. SIにおける角度の単位。
38. クロックパルスを数えるための論理回路。
39. PN接合の素子に逆方向の電圧をかけると、ある電圧以上で電流だけが増加し、電圧はほぼ一定に保たれる現象。
40. 半導体プロセスによって所望のデバイス特性が得られているかを調査するために本体デバイスとは別に同一ウェファー上に作られる一連の基本特性確認用半導体素子のこと。