クリスマス&年末お年玉キャンペーン
クロスワードパズル 2018 - 2019

本キャンペーンは終了しました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

解答は以下をご覧ください。

日頃の感謝を込めて、今年も実施いたしました。

正解者の中から抽選で以下のプレゼントをご用意しています。奮ってご応募ください。

  • 10月に出版されたアナログ・デバイセズ 石井聡の著書
    「ハイ・パフォーマンス・アナログ回路設計
    理論と実際 (アナログ・テクノロジ・シリーズ)」
    :20名様

  • 1,000円分のギフトカード:10名様

 

応募期限:2019年1月6日(日)
解答発表:2019年1月9日(水)のアナログ・ナビにて

当選者の発表は、発送(1月下旬頃を予定)をもって代えさせて頂きます。

A B C D E F G H I J K
解答


縦のカギ
  1. 符号化されたデータを復号化する機能を持っています。
  2. ピーク信号振幅とRMS振幅の比。
  3. ドイツ語でセダンを意味し、日本では胴長な高級車をイメージする人が多いでしょう。
  4. となりのXXXのモデルとなっている、北欧伝説に登場する山や森に住む妖精。
  5. 共産主義思想へ変わっていく様。
  6. 砂鉄を用いて見ることが出来ます。
  7. 処理能力が追い付かなくなったとき、適当なデータを捨てながら処理を行うこと。
  8. 構造化プログラミングにおける、入れ子構造。
  9. 物理学者の1人で、回転座標系において物質にかかる慣性力を提案しました。
  10. 秋の果物の1つ。中はゼリー状の果肉が入っており、外皮は紫色で炒め物や天ぷらとして食べることが出来ます。
  11. ネットワークシステムの1つで、19世紀に電磁波や光を伝える仮想的物質の名前を用いた造語です。
  12. ループゲインと位相余裕をシミュレーションする方法。
  13. リチウムイオン2次電池/キャパシタの負極に対して初期充電前に施す工法の1つ。負極側の静電容量を増加出来ます。
  14. 過渡電圧ノイズの1種。
  15. 電気回路において非常に重要な操作の1つです。
  16. 髪の毛を構成する主なタンパク質の総称。
  17. CPU内の計算を行う心臓部分。熱心なファンを指す際にも用います。
横のカギ
  1. 集積回路(IC)に対して、抵抗、キャパシタンス、トランジスタなどの単品部品のこと。
  2. 元々の意味はうねりや高まりを意味し、電流や電圧にも存在します。
  3. 急速眼球運動の略語で、睡眠中は定期的に起こります。
  4. 金属接合方法の1種。はんだより高い融点を持つ合金を溶かし浸透拡散させ、冷却・凝固させる工法です。
  5. 牛の肩甲骨の内側の部位で、なかなか取れない希少部位です。
  6. どんな状況でも相手を撃退するための剣術の1つ。基本は座った状態で行います。
  7. 小麦粉を水に溶いた時、できるかたまり。
  8. 量子レベルで、通り抜けられないはずの壁をある確率で通り抜けてしまうこと。
  9. しきい値の別の言い方で○○値。
  10. デジタルフィルタにおいて、通過帯域の特性を設定するために乗算器で行う処理。
  11. 重合体を示す接頭語。イミド結合を含む高分子は絶縁基材の1つとして有名です。
  12. アドミタンスの虚数部分。単位はジーメンス。
  13. エコーロケーションを活用している海洋棲哺乳類の小型生物の名称。
  14. 組織の活動において中心となる人物です。
  15. 波動方程式の基礎となる、電子や光子などが粒子的と同時に波動的に振舞うさま。
  16. 火山活動によって火山体に生じた凹地。
  17. アミノ酸が2個以上つながったもの。健康食品、サプリなどに含有されています。
  18. 電極間の放電により形成されるプラズマの1種。