復活!クリスマス&年末お年玉キャンペーン
クロスワード パズル2017-2018

 

 

※本キャンペーンは終了しました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

 


クロスワードパズル 回答

crossword2017-18_answer

 

 

皆様に日頃の感謝を込めて!
クロスワード パズルを復活させました。
正解者の中から抽選で10名様に1000円分のギフトカードをプレゼント致します。奮ってご応募ください。

応募期限:2018年1月9日(火)
回答発表:2018年1月10日(水)のアナログ・ナビにて
当選発表:発表は1月下旬までにギフトカードの発送をもって代えさせて頂きます。

使用上の注意

  • クロスワード作成初心者によるものなので、大きな心で受け止めてください。
  • 全部”カナ”で作っています。アルファベット/漢字がマスに入ることはありません。
  • 小文字は全て大文字と兼用です。例: 「ッ」 と 「ツ」 など。
  • 語尾の「-」は有ったり無かったりします。例: 「モーター」や「モータ」など。
  • 表記に揺らぎが考えられる場合、作成者に都合のいいほうが採用されています。
    例: 「ギヤ」or「ギア」、「ドープ」or「ドウプ」など。

 

 縦のカギ    横のカギ
 1. オペアンプの応用回路で、周波数を制限するもの。   1. ADIの技術情報誌。初期のキャッチフレーズは”オペアンプ技術に関する意見交換のための情報誌”とか。
 2.

本質的にはコモンモードですが、系が不平衡だと、ノーマルモードに変化することがあり油断なりません。   7. 外来語の当て字らしいです。電気関係だと簡単な機能の補助装置を言うことが多いです。
 3. 水などを堰き止める構造体。   8. 記憶素子の一種。
 4. フェムトの下のSI接頭辞。   9. 最近の軽自動車は○○○ワゴンが人気。室内が広く感じます。
 5. モータの構成部品。くるくる回ります。   10. 電力供給網の管理が未熟だとたびたび起こります。
 6. ○○○ロジックはDSPとメモリーの接続に必要なときがあります。   13. 流体の動きを機械的な回転運動に変換するもの。
 7. 天災。予知には地道な測定が必要です。   15. 軟金属で、昔は2次電池などに使われていましたが、最近は健康に影響があるのであまり使われません。
 11. SI接頭辞の一つ 10倍。   18. エンコーダの0度のマーカー。R/DコンバータのAD2S1205/10にも出力があります。
 12. 犬が北むきゃ尾は?回答は英語をカタカナで。   19. スタートビットと○○○○ビットは対になります。
 14. ADC/DACの主要スペック。   20. 磁気材料の一つ。トランスのコアに良く使われます。
 16. お客様の要求と製品の機能が○○○すると採用されるかもしれません。   21. 空気振動を電気信号に変換します。
 17. ダイナッミック・レンジの表現方法の一つ。   23. 葉っぱを肉の臭み取りに使います。和名は月桂樹。
 19. 銀幕を英語でいうと?   25. 光の単位。
 21. フランスの砂糖漬けしたお菓子。和菓子だと甘納豆の一種で?   27. ACに対しての電気の通りにくさ。
 22. ○○○○エスはパワステの一種です。   28. ミャンマーの旧首都(2006年まで)の旧名称(1989年に改名)を英語読みでいうと?
 24. 又聞きの情報には、○○葉が付いているときもありますので、注意が必要です。   29. 回転体の基準のひとつ。これに対してモーメントが均一でないと高速に廻せません。
 26. 光の波長に対してが一般的です。分光するとわかります。   30. 主に色彩や濃度が不均一なこと。ボケにもあるそうな。
 27. 高周波信号を扱う場合、ちょっとした配線も寄生○○○○○になるので注意が必要です。   31. 小さいほうのSI接頭辞。”k”と並んで一番一般的かも。
 28. ○○属。アンデス地方で家畜として飼われているリャマが属しています。   32. 全数が無理な場合、品質上○○○○検査を行います。
 29. MRセンサはこれの大きさを測ります。   33. Webブラウザ内に蓄積される一種の訪問履歴情報。○○○○モンスターとかいますが関係が?
 31. 玉葱の○○○切り。   35. 加速度の単位。
 32. 何もない、という意味。ゼロ・ドリフト・アンプに○○アンプが入っています。   36. 流れ落ちる湯に体をあててマッサージ効果を得る入浴法。
 34. フィルタ特性で鋭さの目安。   37. ドーパントの一種(元素)。実の生る作物にも関係します。