想像を超える可能性を
AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE
複雑で重要、インパクトのある課題を解決するイノベーション:それは想像を超える可能性を目指す、情熱とビジョンを持ったエンジニアから生まれる。
ADI: What if the Most Powerful Thing in the World was a Question?
すべての革新には物語がある






Honeywell社の幅広いソリューションは、より安全で、持続性や信頼性が高く、かつ利益をも確保できる設備を顧客が運用するのに貢献しています。Honeywell社がその実績や専門知識を活かし、フィールド・トランスミッタ・プラットフォームを一新する際に、コラボレーションの相手として選ばれたのがアナログ・デバイセズです。

高品質な作物を、大量かつ安定的に収穫したい――その願いを実現するために迎えたパートナーは、農業の専門家でもなければ、肥料メーカーでもありませんでした。驚くことに、私たちアナログ・デバイセズだったのです。








何かを追求すれば、何かが犠牲になる。設計者の前にいつも立ちふさがる、トレードオフの壁。車載インフォテインメント機器の設計では、新機能・高機能を求めるドライバーの声、コスト・重量の削減を求める自動車メーカーの声、この2つに応えなければなりません。トレードオフの壁は、極めて高くそびえ立っています。

その名は、“ルーク・アーム”。DEKA Research and Development社が開発し、米食品医薬品局(FDA)にも認められた、最先端の義手です。名前の由来は、SF映画『スター・ウォーズ/帝国の逆襲』の中で、主人公のひとりルーク・スカイウォーカーが装着したロボットアームを目標にしたことから。複雑な作業も、繊細に、意のままにこなせる未来の義手―。開発チームの目標は、極めてレベルの高いものでした。

災害時の初動対応。救援や鎮静化にあたるスタッフにとって、もっとも避けたい事態―、それは“孤立無援”。過酷かつ危険な環境において、通信は“命綱”と言っても過言ではありません。
こうしたミッション・クリティカルな状況で使用される無線端末には、当然、さまざまな要件が、極めてシビアに求められます。頑丈さはもちろん、フットワークを妨げない、軽量性。バッテリー交換の手間を省く、低消費電力。作業をストップさせない、シンプルな操作性。そして、トラブルが起こりにくい、高信頼性。すべての要件を満たす打開策はあるでしょうか。


南極の氷の15マイル下で、検出困難なことで知られるニュートリノを発見するための世界最大の粒子検出装置を、アナログ・デバイセズのデータ・コンバータとアンプが支えています。

アナログ・デバイセズは、先見性に富むスタートアップのペースを守り、究極のアクティビティ・トラッカーを生み出します。パリに本社があるWithings社はそのPulseアクティビティ・トラッカーにアナログ・デバイセズのADXL362 MEMS加速度センサーを採用しました。

イノベーションの50年。それを可能にする人々の50年。アナログ·デバイセズの50年。
50周年を記念し、私たちがこれまで、どのようにしてテクノロジーの未来を形作って来たかをご覧ください。