FAQ
AD9958 - FAQ
DDSの出力周波数の安定度は?
Q: DDS出力信号の周波数安定度は,データシートのどの項目を参照すればよいでしょうか。
A: DDSは分周器であり、REF CLKを分周して使用します。 よってDDSの周波数安定度はREF CLKの周波数安定度に依存します。
複数ch出力のうち1つだけ周波数を変更した場合の他chへの影響は?
Q: AD9959 / AD9958ではそれぞれのchで異なる周波数を出力することが可能となっていますが、ある1つのchの周波数を変更(FTWを変更)する場合にそのchの変更期間中では他chの出力の動作はどうなりますか? 変更するch以外の出力信号がoffになってしまうなど連続性が途切れる事はありませんか?
A: 1つの出力チャンネルの周波数変更により残りの出力チャンネルの出力が一時的に停止したりすることはありません。