FAQ

AD9858 - FAQ

クロックが変わった場合の位相シフトの分解能

Q:   可変位相シフト・レジスタが内蔵されたDDSでは、マスタークロックが変わった場合、設定できる最小分解能のステックは変わるのでしょうか。

A:   位相シフトの設定は、マスタークロック(Reference Clock)の周波数には依存しません。たとえば12ビット分解能のレジスタであれば、分解能は、360 / 4096≒0.088°です。

リセットの最小パルス幅は?

Q:  AD9858にリセットを入力して解除した後、何秒後からリード/ライトが可能となるのでしょうか。また、リセットの最小パルス幅はどの程度必要ですか?

A:  AD9858のリセット入力は少なくとも10システムクロックの間 「H」を保ってください。 AD9858のレジスタへのアクセスはRESETの立ち下がり後、即座に開始する事が出来ます。
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
チャージポンプを使用しない時はその電源、CPVDDはオープンでも可?

Q:  AD9858において、チャージポンプを使用しない場合、CPVDDは無接続で良いのでしょうか。使用しない場合でも5Vを供給しなければならないのでしょうか。お教えください。

A:  AD9858のチャージポンプ回路を使用しない場合でもCPVDDには電圧を加えてください。 
この場合+5VでなくVDD:3.3Vでかまいません。

デシケータ管理条件

Q:  パッケージ開封後のデシケータ管理の条件について教えてください。管理状況によってベーキングが必要となるかと思います。その条件についても併せて教えてください。

A:  アナログ・デバイセズ製品に関しましては、湿度等の条件はJEDECのSTD–20Dを適用しております。(もともとご質問の製品は)その規定によりMSL(Moisuture Level)1と規定された製品です。MSL1のデバイスに対する取り扱いにつきましては、このJEDE STD–20Dをご参照ください。なおMSL1はもっとも管理が緩い製品レベルです。