FAQ

ADR4520 - FAQ

未使用ピンの処理

Q:ADR4520,ADR4525,ADR4530,ADR4533,ADR4540,ADR4550の未使用ピン(NCピン)は、どのように処理すればよいでしょうか。内部でどこかに接続されているのでしょうか。

A:素子のNCピン(1,3,5,7番ピン)は内部で無接続ですので、オープンあるいはグランドなどでもかまいません。ただし8番のTPピンは、内部接続のあるテストピンですので、オープンのままにしてください。

NCピンとTPピンの意味

Q:この素子のNCピンは内部接続されているのでしょうか。8番のTPとは何でしょうか。

A:NCピン(1,3,5,7)は内部未接続でフローティングです。8ピンはテスト用ピンなので何も接続しないでください。