FAQ

ADR425 - FAQ

デシケータ管理条件

Q:  パッケージ開封後のデシケータ管理の条件について教えてください。管理状況によってベーキングが必要となるかと思います。その条件についても併せて教えてください。

A:  アナログ・デバイセズ製品に関しましては、湿度等の条件はJEDECのSTD–20Dを適用しております。(もともとご質問の製品は)その規定によりMSL(Moisuture Level)1と規定された製品です。MSL1のデバイスに対する取り扱いにつきましては、このJEDE STD–20Dをご参照ください。なおMSL1はもっとも管理が緩い製品レベルです。

TRIMピン未使用時のピン処理

Q:   ADR420 / ADR421 / ADR423 / ADR425のTRIMピンは、使用しない場合はどのように接続すればよいでしょうか?Open / GNDに接続 / 電源に接続などのどれかでしょうか?

A:   ADR420 / ADR421 / ADR423 / ADR425のTRIMピンを使用しない場合は、Openにしていただくことを推奨します。