FAQ

ADN4650 - FAQ

電源電流のスペック

Q:デバイスの電源電流のスペックはどのように見るのでしょうか。

A:スペックの数字(XmA)は電源ピン一つ辺りの消費電流を示します。この素子には4本の電源ピンがありますが、同時に全て使用することはありません。VDD1/VDD2、VDD1/VIN2、VIN1/VDD2、VIN1/VIN2という4種類の組み合わせで使用します。これらの各ピンあたりの消費電流です。