FAQ

ADG3304 - FAQ

スイッチの入力側はA?Y?

Q:   ADG3304について データシートREV.BのP16に「未使用チャンネルの入力は、対応するVccレールまたはGNDに接続」とありますが、AとYどちらを入力と考えればいいのですか。 

A:   AまたはYのどちらでも問題はありません。 

スイッチオン時の入出力の電位は?

Q:   アナログスイッチをオンした場合、S端子とD端子の電位差はあるでしょうか?電位差がある場合の計算方法はありますか?

A:   通常、アナログSWのSとDどちらかが信号源につながりもう一方が負荷側になる構成の場合、負荷に流れ込む電流とSWのON抵抗によりS,D端子間に電位差が発生します。SWのON抵抗は信号の電圧および周囲温度により変化します。