ライブラリ

よくある質問(FAQ)

DDSデバイスに推奨されるリファレンス・クロックのタイプは?

DDSデバイスに推奨されるリファレンス・クロックのタイプは? REF CLKには、位相ノイズの低い水晶発振器またはSAW発振器が最適です。DDSシステムの性能は発振器の品質によって左右され、発振器が高性能であるほどDDSの性能も高くなります。DDSデバイスがPLLを内蔵している場合は、リファレンス・クロック周波数の逓倍や増加が可能です。クロック逓倍器の使用法の詳細については、 "Why does the DDS spectral performance degrade when using large values of multiplication in the clock multiplier"を参照してください。