faqs

よくある質問(FAQ)

複数の電源ピンやグランドピンの接続方法

Q:   ADコンバータやDAコンバータ素子で、アナログ部の電源供給端子が複数あったり、グランドピンが複数あるものがありますが、すべてに入力する必要があるのでしょうか。必要であればその理由を教えてください。

A:   低インピーダンスの電源やグランド(多くの場合グランドプレーン)にみな接続する必要があります。またそれぞれの電源ピンは、適切なコンデンサでデカップリングする必要があります。ICチップの表面のメタル配線は、抵抗やインダクタンス成分をもっています。高精度や高速のコンバータでは、この要素も性能に影響を与えます。そのため、メタル配線を最適化し、各ピンに接続しています。これらのピンは、同じ電源名であれば内部で接続されていますが、片側だけの電源接続(グランドも同じ)では最適な性能を発揮することができません。