ライブラリ

よくある質問(FAQ)

電源オン時のワイパー位置

Q:   AD8402の電源投入時の出力は0Vにしたいのですが、起動時の初期値は「0」(Rwa=1005Ω、Rwb=5Ω)でしょうか?

A:   AD8402はパワーオンリセット機能がございませんので初期状態は不定の状態となります。/SHDN端子を操作することによりA1,2は切り離されワイパーW1,2はB1,2に接続されますので出力はB1,2端子と同じ電位となります。