ライブラリ

よくある質問(FAQ)

AD9956のDAC出力の等価回路

Q:   AD9956のDAC出力段はNMOSによる電源基準のシンク電流出力とのことですが、できればDAC出力の等価回路を知りたいです。また出力電圧が1.2Vで動作に不具合が出るでしょうか。

A:   AD9956のDAC出力は複数の電流源と差動FETスイッチで構成されております。 出力端子の電圧がAVDD-0.5V以下では出力が制限され始め、出力特性に悪影響を与えますので、DAC_RSETの値を変更してDACの出力電圧が制限範囲内となるようにすることをお勧めいたします。 *Iout(FS)=39.19/DAC_RSET