ライブラリ

よくある質問(FAQ)

4.096V外部リファレンスを外付けしたときの入力範囲は?

Q:   AD7792にREF(+)=4.096V,REF(-)=0Vを入力し、ゲイン1倍のユニポーラ入力で、0-4.096Vの入力は問題無いでしょうか。バッファの使用・未使用は決定していません。

A:   AD7792のリファレンスとして4.096Vを外付けする事が出来ますが、バッファアンプ、およびINアンプの使用時には入力信号範囲に制限が生じます。 バッファアンプ、INアンプを使用しない場合にはシングルエンドで0~4.096Vの入力範囲で使用する事が出来ます。