ライブラリ

よくある質問(FAQ)

供給電源は、出力信号から絶縁されているのでしょうか。

Q:   AD202を使用して信号ラインの絶縁を行おうとしていますが、供給電源(+15V)は絶縁された電源を用いる必要があるのでしょうか?  それとも電源ラインとも絶縁されているのでしょうか? 

A:   AD202は2ポートアイソレーションされた絶縁アンプで入力と出力および+15V電源間は絶縁されていますが、出力と+15V電源間は絶縁されておりません。AD202は入力信号を絶縁する用途に適した製品です。
出力信号を絶縁する必要がある場合には、3ポートアイソレーションタイプのAD210I/Oモジュールのご使用ををお勧めいたします。