faqs

よくある質問(FAQ)

出力が発振

Q:   DACの出力にノイズフィルターのためのコンデンサをいれたら、不安定、あるいは発振している。

A:   たとえばAD5304データシートの14ぺージにて記述されております様に、アンプの負荷容量は500pF以内とする必要があります。 このタイプのDAC出力アンプはRail-to-Rail回路のため、出力インピーダンスZoが一般のOPアンプに比べて高く、容量性負荷がつくとこれによるポールで不安定になる危険があります。このノイズ取りのコンデンサーを接続する場合には、一緒に数十Ω~数百Ωのシリーズ抵抗を介してください。