ライブラリ

よくある質問(FAQ)

2次側の電源状態の検出が可能か?

Q:  ADuM2402のVDD1系統の出力をマイコンなどでモニタし、 VDD2系統の電源遮断を検出できますか? 例えば、VIC端子をVDD2端子に接続した場合、VDD2系統の電源が遮断されると、VOC端子はロジック・ローレベルになりますか?

A:  ADuMシリーズはアイソレーションされたレシーバ側にウォッチドッグ機能をもっておりますので対応は可能です。コイルをつかったパルス伝送になっており、入力側の動作が停止すれば、そのパルスを受信しなくなった状態を検出して出力がLowに落ちます。通常状態のときに、出力がHighになるように入力側を設定すれば、目的の動作を行う事が出来ます。