ライブラリ

よくある質問(FAQ)

デジポットの信号帯域とは?

Q:  AD8400の1Kオームの製品について 発振回路やフィルタ回路で5MHz程度までの定数として使用できますか?データシートには帯域が5MHzとなっています。

A:  AD8403ARUZ1の–3dB帯域は5MHz(typ)と規定されておりますので5MHzまでは周波数特性の平坦性がありません。 従いまして発振回路やフィルタに使用した場合十分な性能が得られません。