ライブラリ

よくある質問(FAQ)

AD9833の出力周波数はどこまで設定できますか?

Q:  出力周波数がAD9833のデータシートに示されておりますが その式から判断すると fmclk×0.99・・まで出せそうですが可能なのでしょうか シャノンの定理を満足せずビート信号(上記の場合(1-0.99・・=0.00・・)×fmclk)が出力されないでしょうか。

A:  AD9833で設定可能な周波数は理論上はfmclkの1/2までとなります。 これ以上の値を設定すると出力はナイキスト周波数に折り返されます。 実用上使用できるAD9833の出力周波数範囲はFmclkの40%となります。

*イメージ周波数などを使用しない場合。