ライブラリ

よくある質問(FAQ)

ADuM1200で伝送可能な最小パルス幅は?

Q:   現在 ADuM1200CRZ を3.3V動作で使用しております。 ADuM1200CRZ の入力信号'L'ですが出力信号'H'になる現象が発生しております。 ADuM1200CRZ の最小パルス幅はどれくらいでしょうか。

A:  ADuM1200は、3種類のグレードがありますが、1200CRZは最少で40nSの入力パルスを検出することができます。従いまして、データレートは、最大で25Mbps(12.5MHz)となります。 ただしこの場合でも3nSのパルスエッジのスキューがありますので、出力パルスは、±3nSの誤差を持ちます。出力がHのまま引っかかるのは、一時側の電源がハングしている場合が考えられます。