ライブラリ

よくある質問(FAQ)

DDSで高調波を同期発振させたい

Q:    DDS発振器により、基本波=1~2MHz、基本波、2次高調波、3次高調波、4次高調波、5次高調波、6次高調波、7次高調波、8次高調波の8波形を同期発振させることは可能でしょうか?

A:    DDS出力には高調波が含まれますが、高調波の信号レベルも制御する場合には複数のDDSを同期して制御する必要があります。DDSのコアを4回路内蔵したAD9959を2回路同期させて動作させ、出力を加算することにより8種類の周波数を同時に出力することができます。なおDDSの最大動作周波数により出力周波数範囲は制限されます。詳細は、AD9959のデータシートをご参照下さい。