ライブラリ

よくある質問(FAQ)

EEMEMの書き込み回数制限とインクリメント動作

Q:    ポテンショメータを1024段階フルにインクリメントしようとすると、EEMEMには1024回書き込む事になるのでしょうか?
データシートをみるとEEMEMへの書き込み回数は100,000サイクルと有りますが、以上の事を繰り返しますと(1024回書き込む事を前提にしています。)約100回しか動作できない事になるのでしょうか?

A:    AD5231 日本語データシートの13ページにインクリメント・デクリメント動作の命令・動作の真理値表があります。ここには命令番号別でインクリメント、デクリメント等の動作命令番号が記載されています。ご懸念のインクリメント回数とEEMEMへの書き込み回数の関係ですが、各々別々の命令番号があります。インクリメントはインクリメントのみ、必要に応じてEEMEM書き込みが制御できるようになっています。つまり通常はインクリメントのみを命令し、電源オフ時にインクリメントしたRDACのデータをEEMEMに書き込みたい場合は書き込み命令を実行、というような流れがスマートかと思われます。