ライブラリ

よくある質問(FAQ)

Q:    AD9959のI/O_UPDATEは、1データの転送(8bit コマンド+8bit データ)の度に立ち上げる必要がありますか?(シリアルバッファを毎回レジスタに転送する必要がありますか?)。 またはその必要はなく、複数のコマンド・データを送信してもシリアルポートバッファには複数のコマンド・データが保持されていて、I/O_UPDATEによりその複数のコマンド・データを一度にレジスタに転送することができますか? 

A:   I/O_UPDATEレジスタを更新することによって、複数のコマンド・データが保持されているシリアルポートバッファからアクティブバッファにその複数のコマンド・データを一度にレジスタに転送することができます。ただし、データシートのP36 Table 28の注釈にありますように、Channel enable bit は更新の必要はありません。その他のbit はI/O_UPDATEを必要とします。