ライブラリ

よくある質問(FAQ)

電源OFF時にチャージポンプ電圧がかかっても大丈夫でしょうか

Q:本体電源印可前にチャージポンプ電圧を印加することは、可能でしょうか。

A:ADF4150ADF4150HVの2種類がありますが、チャージポンプ電圧Vpの最大定格はそれぞれ異なります。ADF4150では次の通りです。
AVDD to GND1 −0.3 V to +3.9 V
AVDD to DVDD −0.3 V to +0.3 V
VP to AVDD −0.3 V to +5.8 V

これによれば仮に本体電源AVDD=DVDD=0Vの時、Vpは+5.8V以下なので、この電圧以下であれば破壊的ダメージを受けることはありません。mataADF4150HVにつきましては、最大定格は次の通りです。
AVDD to GND1 −0.3 V to +3.9 V
AVDD to DVDD −0.3 V to +0.3 V
VP to GND1 −0.3 V to +33 V
これによれば、仮にAVDD=DVDD=0Vの時、Vp電圧は+33V以下ということになります。