Circuits from the Lab 実用回路集に関する免責事項
Copyright 2016, Analog Devices, Inc. All rights reserved.
アナログ・デバイセズのCircuits from the Lab®実用回路集は、アナログ・デバイセズのエンジニアによって設計、製作されたものです。各回路の設計とカスタマイズには標準的なエンジニアリング手法が用いられており、回路の機能と性能は室温の実験室環境下でテストと確認が行われています。ただし、これらの回路のテストとその使用および応用への適合性と使用可否の判断は、すべてユーザーの責任となります。したがって、アナログ・デバイセズはCircuits from the Lab実用回路集の回路使用に伴う直接的損害、間接的損害、特殊な損害、付随的損害、結果的損害、あるいはその他の懲罰的賠償についていかなる原因があろうとも責任を負わず、対応することはありません。また、「回路のバリエーション」(Common Variations)の項に記載されているバリエーション回路には、実際に作成、テストされていないものも含まれています。
Circuits from the Lab実用回路集はアナログ・デバイセズ製品とともに使用することだけを意図したものであり、その知的財産権はアナログ・デバイセズまたはそのライセンサーにあります。Circuits from the Lab実用回路集の回路をご自身の製品の設計に使用することができますが、これらの回路を応用したり使用したりすることによって、特許その他知的財産権の下に暗黙的もしくはその他何らかの形でその他のライセンスが付与されるわけではありません。また、アナログ・デバイセズは提供する情報が正確かつ信頼できるものとなるよう努めていますが、Circuits from the Lab実用回路集は「現状のまま」で提供されるものであり、明示的にも暗黙的にも、また法令に基づくいかなる保証も行われず、商品性、権利の侵害がないこと、あるいは特定目的への適合性に関する暗黙的な保証などもありません。その使用についても、使用に伴って発生する第三者の特許その他の権利の侵害についてもアナログ・デバイセズはいかなる責任も負いません。アナログ・デバイセズはCircuits from the Lab実用回路集の内容を予告なく変更することがありますが、変更する義務を有するものではありません。商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。