アナログ・デバイセズ基金
アナログ・デバイセズ基金

アナログ・デバイセズ基金 アナログ・デバイセズ基金

私たちは、従業員のエンゲージメントやコミュニティへの投資などのイニシアチブを社会へのポジティブな影響を拡大するために、アナログ・デバイス基金を創設しました。この取り組みを通じ、私たちは事業を展開し、従業員が生活する世界中のコミュニティに対してより一層の影響を与えることができます。

アナログ・デバイセズの使命

「地球と人類のために持続可能な未来を技術によって創造する」

アナログ・デバイセズ基金は、国連の持続可能な開発目標をガイダンスとして、環境の保護、教育を受ける機会の拡大、そして社会改革の促進という、基金の目的に沿った活動をしている各種慈善団体を支援しています。

Protect and Regenerate the Environment

環境保護

炭素排出量削減、水の保全と廃棄物削減、海洋保護、再生可能エネルギー源促進の助けとなるイニシアチブを支援しています。

Improve Education Access

教育機会の拡大

質の高いSTEM教育を受ける機会と就職の機会を拡大するためのイニシアチブを支援し、サービスが不十分なコミュニティが進歩と繁栄を実現するために必要なツールを提供します。

Advance Societal Change

社会変革の促進

コミュニティの問題の解決、貧困撲滅活動の支援、健康と安全な生活の促進のためのイニシアチブを支援し、革新的ソリューションを利用してその実現を図ります。

支援の範囲

アナログ・デバイセズ基金は、アナログ・デバイセズの従業員が生活し働く世界中のコミュニティの支援に取り組んでおり、基金の支援にふさわしい地域的慈善団体を推薦するよう従業員に奨励しています。アナログ・デバイセズ従業員の熱意、モチベーション、そして創造的な精神は様々なコミュニティを知る役に立ちます。基金は、従業員の時間とお金の両方の側面に関するマッチング・ギフトを通じて、各種非営利組織との関わりも支援しています。

World Map with pins indicating all of the countries Analog has donated to.

より良い未来の創造

アナログ・デバイセズ基金は、基金の目的に合致し、その目的を推進する慈善団体への支援を行っています。

2025 esg cover

2024年ESGレポート

ESGレポートで基金に関する報告を読み、アナログ・デバイセズが慈善活動や慈善団体への寄付活動を通じてどのようにその影響力を高めているかをご確認ください。

基金に関する報告を読む

マッチング・ギフト

当基金は、地域社会の発展に寄与することを目的としています。アナログ・デバイセズでは、社員が行う慈善活動を支援するため、対象となる慈善団体への直接の寄付とボランティア時間の双方に同額を寄付しています。

People donating their time putting gifts together

GIVE. CARE. DO.(寄付、ケア、行動)

「GIVE. CARE. DO.」(寄付、ケア、行動)プラットフォームは、世界中のアナログ・デバイセズ従業員の創造力を利用することでボランティアと寄付の機会を促進し、望ましい変化を進めて現実問題の解決を支援することで、私たちの生活、コミュニティ、そして地球に利益をもたらします。

People donating their time to build a structure

コミュニティ助成金

基金の重要な目的の1つが、アナログ・デバイセズの従業員やアナログ・デバイセズが所属し活動するコミュニティの代表者にとって重要な、助成金支払い対象を明らかにすることです。アナログ・デバイセズは、従業員が重要な助成金に関する優れたアイディアを持っていること、そしてそのアイディアによって基金が意味のある望ましい変化を推進し、人類と地球のために持続可能な未来を技術により創造できることを信じています。

People Donating Time

基金では社内から非常に多くの関心が寄せられることを見込んでいるので、今のところ外部からの寄付金の要求や申し込みの受け入れはしていません。

適格団体のガイドライン

慈善団体の適格性


アナログ・デバイセズ基金(Analog Devices Foundation)から援助を受ける団体は、次の要件を満たす必要があります。

1. 米国の慈善団体で、以下の条件を満たすもの:
a. 米国内国歳入法の501(c)(3)に基づいた慈善団体として認定を受け、登録済みであること。
b. 米国内国歳入法に従って寄付金が所得控除の対象となる、米国内の公立の幼稚園入園前から12年級までの認可学校または学区であること。
c. 米国内国歳入法に従って寄付金が所得控除の対象となる、米国内の公立または非営利の認可大学であること。

2. 米国以外の国の慈善団体(公立学校を含む)で、以下の条件を満たすもの:
a. Charities Aid Foundation-America(CAFA)により、慈善団体として認定を受けていること。
b. 501(c)(3) の意図に合致して設立されていること。

対象外となる組織の基準

以下の組織は基金による支援の対象外となります(これに限定されるものではありません):

1. アナログ・デバイセズの反差別方針に適合しない組織(例:人種、肌の色、宗教、性別、性的指向、国籍、年齢、障害、性自認・性表現、配偶者の有無や兵役経験の有無などに、あるいは、適用される連邦、州、または地域の法律で保護されている集団における個人的な地位などに基づき、個人または集団を差別する組織);
a. 性差に基づいたプログラムを提供する、あるいは、他の標的集団のニーズに対応することを意図したサービスを提供する、教育機関または非営利組織の場合、それ自体は差別的とはみなされない可能性があります。

2. 宗教団体、または主として宗教的な目的を推進するその他の組織。 その他の、信仰に基づいて地域社会サービスを行う組織あるいは学校は、そのプログラムが以下の条件を満たす場合、基金の対象として適合するものとみなされる可能性があります:
a. 宗教的信仰に関わらず、地域社会のあらゆる個人に対して開かれていること。
b. 宗教的教育を行わずにサービスが受けられ、宗教とは無関係の目的でサービスを行うこと(例:フード・バンク)、および、
c. 個人の寄付を宗教上の目的のために使用しないこと。

3. 政治団体(党員組織または特定の候補者や法案を支持する組織)、または

4. 個人。

アナログ・デバイセズ基金への連絡

アナログ・デバイセズ基金へのご連絡には電子メールをご利用ください:
Foundation@analog.com

アナログ・デバイセズ基金(Analog Devices Foundation)
125 Summer Street
Boston, MA 02110

U.S. Tax ID/EIN: 844029107