ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Building a more sustainable future is a core focus of our company, and we’re committing more resources, effort, and energy than ever to accomplish our goals.
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Building a more sustainable future is a core focus of our company, and we’re committing more resources, effort, and energy than ever to accomplish our goals.
常により高い目標を設定
この数年で当社の持続可能性の取り組みは大きく前進しました。その成功を基に意欲的な目標と戦略計画を新たに策定し、達成に向けて邁進しています。
目標
![]() |
2015年比で2025年までに
50%のCO2を削減
![]() |
2025年までに50%の水をリサイクル
![]() |
2025年までに再生可能エネルギーの使用率を100%
![]() |
2030年までに埋立地に送る廃棄物を0%
水保全
74%という企業成長を達成しながら、水の使用量を6%削減し、リサイクル率を25%に増加させました。
エネルギーの効率性
環境保護を意識したデザイン、省エネ、保全への取り組みにより、5年連続で、基本的に同じ電気使用量を維持しています。
温室効果ガス排出量の制限
システムで使用する再生可能エネルギーを増やし、効率性を高めることで、2015年からスコープ1と2の温室効果ガス排出量を37%削減することができました。しかし、これはほんの始まりにすぎません。
廃棄物の発生と防止
2019年、60%の固形廃棄物がリサイクルされました。現在は、2030年までに埋立地に送る廃棄物をゼロにすることを目指しています。