人数カウント技術

Business people in a meeting

アナログ・デバイセズのEagleEyeを統合して、既存のソリューションを更に賢く

ADI EagleEye™の人数カウント技術は、建物内の利用状況を把握できる、フル機能でエンドtoエンドかつエッジベースのハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションです。この人数カウント・リファレンス設計ビルディング・ブロックは統合が容易であり、既存のモデル内でより複雑な顧客の課題を解決できます。

当社独自のアルゴリズムと先進のBlackfin®プロセッサで、簡単に既存のソリューションを改善し、セキュリティとプライバシーを確保しつつ顧客のスペース効率向上を実現することができます。データ収集を通じて得た情報を基に、資産および人員管理、ソーシャル・ディスタンシング、セキュリティ、従業員のエンゲージメント、スペース使用率、労働生産性、エネルギー効率の改善に必要な洞察を得ることができます。

会議室からカフェテリア、ロビー、オフィスまで、ADI EagleEyeの人数カウントでワークスペースのニーズを満たし、従業員の満足度と生産性を最大限向上させます。

より良い環境を提供するアナログ・デバイセズのEagleEye

Smart screen on wall in modern meeting room

企業にも顧客にもメリット

多くのセンサーとの互換性があるため、高い安全性をもって簡単に人数カウント技術を統合できます。当社のソフトウェアは、無線通信を使用して現場で簡単に更新できるので、継続的なイノベーションに対応することができます。

Windows of skyscraper business office with blue sky and clouds

良き企業市民として、CO2排出削減の責務を果たす

ビルの電力使用は、世界のエネルギー関連CO2排出量の約28%を占めています1。消費者需要の変化、温室効果ガスの増加に伴う気温上昇、接続デバイスの爆発的な増加により、エネルギーに対する世界的な需要には終わりが見えません。アナログ・デバイセズの先進的な人数カウント・システムなら、電力消費量を減らし、建物の効率を高めることができます。

Group of corporate people interacting with the speaker

空気環境の改善により、従業員の満足度と安全性が向上

エネルギー使用量の削減に加えて、ADI EagleEyeの人数カウント・システムにより、快適性の向上を通じて、従業員のウェルビーイングを改善することができます。人は90%の時間を屋内で過ごしています2。そのため、屋内のスペースは健康のために快適に過ごせるよう最大限配慮すべき場所です。スペース設計を合理化し、より効率的にスペースを使用できるようになることで、従業員の健康と幸福度が向上し、生産性向上につながります。

Modern office interior

需要に合わせて、建物内のエネルギー管理を効率化

照明と空調システムは建物内のエネルギーの64%を消費します。3定義されたスペースの使用状況と使用人数について把握できることで、需要の減少に基づいて照明や空調システムの必要量を減らすなど、ビル管理者がより適切な情報に基づいた決定を行うことができるようになります。

ADI EagleEyeの特徴と利点

Real-Time, Accurate Data

正確でリアルタイムなデータ

アナログ・デバイセズの人数カウント・システムは堅牢なレポート機能提供します。最高クラスの処理速度と精度により、いつでも正確なデータを取得することができます。

Secure and Private

セキュリティとプライバシーを担保

ADI EagleEyeは個人を特定できる情報を扱いません。画像は常にセンサー・エッジでのみ分析されるため、プライバシーとセキュリティを完全に担保します。

Easy Integration

統合が容易

アナログ・デバイセズの柔軟なソリューションは、様々なサプライヤのシステムにシームレスに統合できます。ADI EagleEyeをソフトウェア・プラットフォームに統合することで、中断のないエクスペリエンスを実現できます。

Scalable with Low Bandwidth

低帯域幅でスケーラブル

低消費電力、低帯域幅条件に対応し、複数のデバイスが同じネットワーク上で効率的に動作できるため、顧客はどこからでもスペースを監視できます。また、OTA(無線通信)アップデートに対応しており、フル機能のセンサーtoクラウド型プラットフォームを実現しています。

Informed Insights and Added Value

情報に基づく洞察と付加価値

部屋の利用状況を把握することで、エネルギー消費量の多い照明と空調システムを適切に調整し、環境保全に貢献します。既存のシステムやソリューションへの機能追加につながります。

Custom Detection Areas

検出エリアの柔軟なカスタマイズが可能

センサーの設定時に、特定の領域を人数カウントの対象エリアや除外エリアに指定できます。EagleEyeのセンサーは、選択したエリア内の人のみを検出し、より一層スマートな設定を可能にします。

Brochure Cover

より良い未来に貢献するADI EagleEye

正確で使いやすく、秘密が守られ、安全が確保される人数カウント・ソリューションを利用し、これまでにない知見を獲得することで、スペースの最適化、労働者のウェルビーイング、エネルギーの節約を実現します。

カタログをダウンロード

ADI EagleEye™の用途

Business People Talking Conference Meeting Room Concept/Elevated view of a busy open plan office

オフィスや会議室での人数カウント技術

オフィス・スペースの一般的な使用率は50%未満です。スペースとエネルギーの効率を最適化するには、デスクや会議室がどのように利用されているか(または利用されていないか)を顧客に理解してもらうことが鍵になります。

ADI EagleEyeを使用することで、部屋の使用率を数値化できます。例えば、あるスペースが常に空きの状態で、他のスペースの使用率が過剰な場合、顧客はその空いているスペースを使用して会議室を追加できます。また、空気の流れの評価や照明条件のチェックを行うことができ、快適性とウェルビーイングを最適化できます。

People at a museum

博物館や美術館

ADI EagleEyeを使用すると、特定エリアを監視して、混雑の発生を防ぎ、利用可能なフロア・エリアを来館者がより効率的に使用できるように空間を設計する方法を把握できます。来館者の訪問体験が向上し、来館者数が増加します。

People eating at a restaurant

カフェやレストラン

カフェやレストランの経営者は、テーブルや部屋の利用頻度に応じて、サービス提供の負担を軽減することができます。ADI EagleEyeを使用すると、清掃の頻度を適切に調整して、設備や清掃サービスの無駄を減らします。最良の食事体験を提供するために、混雑状況を把握して、スタッフを適切に割り当てます。

Customers at a retail store

小売店

買い物客は通路をどのように移動しているでしょうか?小売店の経営者は、買い物客がすべての販促商品に注目しているかどうかを把握していますか?また、すべての買い物客は同じパターンで行動していますか? ADI EagleEyeは、店内のヒートマップを作成して、利用頻度の多いエリアと低いエリアを表示したり、異なるエリアに商品を陳列して、買い物客に店内のフロア全体を移動してもらえるように活用します。

Crowd at a theatre watching an act

映画館や劇場

広い観客席のどこに人が座っているでしょうか?スピーカと照明は、観客に対してどのように設置されているでしょうか?人々がこれらの空間をどのように使用しているかを把握することは、価格戦略の決定に役立つと同時に、より優れた顧客体験の提供にも役立ちます。ADI EagleEyeは、これらすべての情報の獲得を実現します。

既存のソリューションを更に価値のあるものへ進化させる

幅広いソリューションと経験を積んだアナログ・デバイセズのスタッフが、製品開発プロセスのあらゆる段階でお客様をサポートし、市場投入までの時間を短縮します。ADI EagleEyeを既存のソリューションに統合して、顧客が必要とする価値ある洞察を提供しましょう。

トライアル・キットをリクエストする

Grainne Murphy

ロックダウン明けの安全な職場復帰を可能にする

誰もがCOVID-19の影響を受けています。第2波を懸念しながらロックダウンの状況から抜け出す際に、職場復帰について不安に思うのは当然です。Grainne Murphy氏の最新の記事では、COVID-19などの病気と闘うために気をつけるべき2つの領域が取り上げられ、職場の安全を守るうえで役立つADI EagleEyeなどのテクノロジーが紹介されています。

記事を読む

おすすめ製品

主な評価用ボード


インテリジェント・ビル向けのビル・オートメーション・ソリューション

インテリジェント・ビルは、多数のセンサーからの情報を統合し、リアルタイムで作動する必要があります。ADI EagleEye™人数カウント・ソリューションは、アナログ・デバイセズの様々なビル・オートメーション技術との組み合わせにより、空間と人の管理を実現します。



1国際エネルギー機関。

2「室内空気質の傾向と室内空気質が人の健康に及ぼす影響」アメリカ合衆国環境保護庁。

3「空調システムのエネルギー内訳」オーストラリア政府、農業・水資源・環境省。