高精度の電流出力は簡単に作成できます

質問:

非線形負荷抵抗に高精度の電流を出力する回路を設計するには、どうしたら良いでしょう?

RAQ: Issue 136

回答:

電流出力デバイスの作成は簡単です。いくつかのシンプルな回路で、可変負荷や非線形負荷へ一定のユニポーラ電流を供給することができます。バイポーラの回路オプションでは制約が多くなりますが、それでもいたってシンプルです。

私は最近、いくつかのLEDランプ用電源を作成しなければなりませんでした。エンジニアの友人の中には、LEDランプを調光できるようにする可変電流源の作成には苦労するだろうと言ってくる人もいました。実際には・・・

 

続きはこちら
(RAQ閲覧には個人情報の登録が必要です。)

※上記より Issue137:サイコな ADC? もダウンロードできます。

james-m-bryant

James Bryant

James Bryantは、1982年から2009年に定年退職するまで、アナログ・デバイセズの欧州地区アプリケーション・マネージャを務めていました。現在も当社の顧問を務めると共に、様々な記事の執筆に携わっています。リーズ大学で物理学と哲学の学位を取得しただけでなく、C.Eng.、Eur.Eng.、MIEE、FBISの資格を有しています。エンジニアリングに情熱を傾けるかたわら、アマチュア無線家としても活動しています(コールサインはG4CLF)。