環境的持続可能性
アナログ・デバイセズおよびその従業員は、従業員、お客様、公衆の環境および安全衛生を保護することを誓約しています。エネルギー
使用状況および強度
2017年、アナログ・デバイセズの主な使用エネルギー源である購入電力および燃料(ディーゼル、天然ガス、液化石油ガス)は2%減少し、エネルギー強度は7%低下しました(いずれも2015年比)。
照明器具の更新、可変周波数駆動(VFD)の導入、水ポンプ交換プロジェクトを通じて、700万kWhrを超える節減が2017年に果たされています。こうした電力使用量削減イニシアティブは、当社のウェーハ製造施設および組立/検査施設の両方で、正規化後の電力使用量の全般的な削減につながっています。
再生可能エネルギー
アイルランドおよびフィリピンの当社製造施設では、それぞれ2016年、2017年に再生可能エネルギーの利用を開始した結果、再生不能エネルギー源への依存度が低下し、環境に優しい再生可能エネルギー源への本格的な転換が進んでいます。