高性能なマイクロ波帯電圧制御発振器「ADF55xx」シリーズ6製品を発表
・業界最高水準の位相ノイズ特性
・3.5GHzから13.9GHzという広い周波数範囲をカバー
・ポイントtoポイント通信、計測/試験機器、および衛星通信アプリケーション向け
2012年10月30日 -Norwood, MA
アナログ・デバイセズ社は、本日、ポイントtoポイント(PtP)通信、計測/試験機器、衛星通信アプリケーション向けに、マイクロ波ICファミリーの新製品「ADF55xx」電圧制御発振器(VCO)シリーズを発表しました。このVCOシリーズ、ADF55xxは、業界最高水準の低位相ノイズ特性が特長で、3.5GHzから13.9GHzという広い周波数範囲をカバーしています。これにより、業界をリードするADIのPLLシンセサイザ製品群がさらに拡充されます。VCOシリーズADF55xxは、「ADF5508」、「ADF5509」、「ADF5510」、「ADF5530」、「ADF5582」、「ADF5584」の6製品で構成されています。また、アナログ・デバイセズ社はオランダ・アムステルダムにて開催しているEuropean Microwave Weekに出展(2012年10月28日~11月2日:ブーズ番号221)し、このADF55xxシリーズを展示しています( http://www.eumweek.com/ )。
ADF55xx はGaAs MMIC※1技術で設計されており、基本周波数だけでなく、2分周した周波数も生成できる、プッシュ‐プッシュ型アーキテクチャをとっています。これらのVCOデバイスは、8GHzにおいて100kHzオフセットで–116dBc/Hzという、最高レベルの低位相ノイズ特性を提供します。また6製品とも、マイクロ波PtP通信などのアプリケーションに求められる、厳しい性能要求にも合致しています。これらVCOは、5mm×5mmの小型32ピンLFCPパッケージで供給され、+3Vと+5Vのどちらの電源でも動作します。 ※1 GaAs MMIC(Gallium Arsenide, Monolithic Microwave Integrated Circuit): ガリウムヒ素半導体をベースとし、マイクロ波回路を単一チップ上に形成した集積回路。マイクロ波帯以上の周波数帯に適している。
ADF55xx電圧制御発振器の特長:
価格、供給、および関連製品について
下記表中の価格は、米国での販売価格です。製品 サンプル供給 周波数範囲 1,000個受注時の単価 パッケージ ADF5508 出荷中 7GHz~8GHz 14.73ドル 32ピン
5mm×5mm LFCSPADF5509 出荷中 7.8GHz~8.8GHz 14.73ドル 32ピン
5mm×5mm LFCSPADF5510 出荷中 8.45GHz~9.65GHz 14.73ドル 32ピン
5mm×5mm LFCSPADF5530 出荷中 9.4GHz~10.8 GHz 14.73ドル 32ピン
5mm×5mm LFCSPADF5582 出荷中 11.4GHz~12.8GHz 14.73ドル 32ピン
5mm×5mm LFCSPADF5584 出荷中 12.2GHz~13.9GHz 14.73ドル 32ピン
5mm×5mm LFCSPVCOシリーズ「ADF55xx」は、「ADF4156」、「ADF4108」、「ADF4150HV」、「ADF4159」、および「ADF41020」などの、ADIのPLL製品と組合せることにより、マイクロ波アプリケーション向けの回路を容易に設計できるようになります。ADIは、このVCOシリーズを実装することができる、「ADF4108」(8GHz整数-N PLL)および「ADF4159」(13GHz分数-N PLL)用の評価ボードを用意しています。
- 基本波と2分周出力との2つの信号出力により3.5GHzから13.9GHzの広い周波数範囲に対応
- +2Vから+18Vの幅広い制御電圧入力範囲
- 出力パワー +16dBm
- アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp