業界をリードするセンシング技術、計測技術、そしてコネクト技術… アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、リアルな世界とデジタル世界の懸け橋となる、数々の先進テクノロジーを提供。これにより、皆様の前に、新しい世界を切り拓いていきます。

クッキーに関する注意事項

ウェブサイトを訪れるとコンピュータのハードディスク・ドライブにごく少量のテキストが保存されます。そのテキストがクッキーと呼ばれるものです。このクッキーによって、ウェブサイトは好みの言語や各種設定などのビジターのアクセス情報を記憶します。この機能のおかげで、ウェブサイトがさらにユーザー・フレンドリーなものになり、サイトへのアクセスがさらに生産的なものになります。

ADIは多くの目的でクッキーを使用します。たとえば、クッキーを使って当社のサイトの性能、ナビゲーション、使い勝手を継続的に評価し、改善します。また、クッキーを使って当社の電子メールによる通信の有効性や妥当性を改善することができます。

ADIは、ユーザーのプライバシーを重視しています。このサイトを初めて使用するユーザーも長年利用されているユーザーも、下記に示すクッキーの使用に関する当社の方針についてご理解くださいますようお願いいたします。

当社では、クッキーを使ってサイトの基本的な機能を有効にします。また、性能クッキーと機能性クッキーを使って複数のウェブ・ページやブラウザのセッションでサイトの基本機能を有効化し合理化するとともに、サイトの性能/効果を監視、分析、改善し、さらに広告クッキーやターゲティング・クッキーを使って各ユーザーに対応したカスタマイズした広告を提供します。クッキーは、ユーザーの国、言語、位置情報、ユーザーの会社、産業情報、ユーザーの登録属性(電子メール、姓名など)といった情報を収集します。これらのツールにより、ADIはユーザーのサイト利用を長期的に追跡し、そのデータと他の情報(ユーザーのIPアドレスなど)を関連付けることができます。また、当社の電子メールに対する応答についても情報が得られます。

これらのクッキーを使って収集した個人情報やデータは、欧州経済地域外の国である米国のサーバーに保存します。米国の法律は、必ずしもお住まいの司法管轄区域の法律によるプライバシーの保護を提供するものではありません。ご自分の個人情報やデータを米国内で収集、処理、保管されたくない方は、当サイトをご利用しないでください。

サイトのユーザーにとっての利点の一つは、ADI製品を購入される場合、当社に必要な情報がクッキーで収集したIDに基づいてあらかじめ入力必須項目に記入されることです。このサイトから情報やサンプルを請求するとき、myAnalogにサインアップするとき、そのほか登録が必要なサイト内の機能を使用するとき、その都度記入する手間が省けます。また、当社ではクッキーの情報をもとにサイトの改善を図っています。

ADIはこれらのツールをオンライン広告でも使用します。たとえば、これらのツールを使って、マーケティング・メッセージやオンライン広告などお客様に合わせたコミュニケーションを提供します。

ADIは、特定の第三者サービス・プロバイダと提携して上記情報の収集・解析を行います。これらの第三者はウェブ・ビーコンやウェブ・ログを使用するほか、ユーザーのコンピュータやその他のデバイスにクッキーを設定してアクセスします。ユーザーは、ブラウザの設定によってADIによるクッキーの使用を拒否することができます。クッキーの使用は自主的なものであり、ユーザーはクッキーの設定を変更することによっていつでもこれを無効にできます。ただし、一部のクッキーはサイトの機能にとって必要不可欠であり、すべてのクッキーを拒否するとサイトの品質が低下したり制限されることがあり、これによってお客様にご不便が生じることがあります。ADI製品を購入しない場合は、匿名やエイリアスを使ってサイトを利用することができます。

ブラウザの設定でクッキーを削除/制限する方法については、 http://www.aboutcookies.org/をご覧ください。

その他ご質問などございましたら、external.webmaster_jp@analog.comへご連絡ください。

承認して続ける cookie を拒否

cookieは承認されました。 cookieは拒否されました。

本ウェブサイトで使用するクッキー

Analog.comはサービスの一環として、またユーザーエクスペリエンス改善のためクッキーを使用します。ADIはマーケティングの有効性追跡、より該当性の高いコンテンツ提供、およびサイトでのカスタム機能提供などをはじめ、アナリティクスと広告を目的としてクッキーを使用します。

ADIが使用するクッキーは以下のカテゴリーに分類されます。


必須のクッキー:

このカテゴリーに属するクッキーは、analog.comの動作または機能提供に必要とされるものです。これらはネットワーク通信の実行、あるいはお客様から明示的に要請されたオンラインサービス提供に必要です。


アナリティクス / パフォーマンスのためのクッキー:

このカテゴリーに属するクッキーは、ウェブサイトへのご訪問を認識し、訪問回数をカウントし、またお客様がADIウェブサイト内でどのように移動されるかなど、ウェブアナリティクスやその他のオーディエンス測定に使用されます。このようなデータは、たとえば求めるコンテンツがすぐに見つかるかなど、ウェブサイトの動作改善を助けます。


機能のためのクッキー:

このカテゴリーに属するクッキーは、ADIウェブサイトを再度訪問されたときにお客様を認識するため使用されます。これによりお客様に合わせてコンテンツをパーソナライズし、「○○さん、ようこそ」など挨拶の言葉を表示し、またお客様の設定(例えば言語や地域)を覚えておくことが可能になります。このようなクッキーによる情報が使えない場合には、ウェブサイトが動作しなくなることはないものの、サービスの内容が制約されます。


ターゲティング / プロファイリングのためのクッキー:

このカテゴリーに属するクッキーは、ADIウェブサイトへのご訪問、またはお客様のサービス利用、またはその両方、ご訪問いただいたページ、およびお客様が辿られたリンクを記録します。この情報はウェブサイトとそれに表示される広告の内容を、お客様の関心により即したものとするため使用されます。ADIはまた同じ目的のためこの情報を外部第三者と共有する場合があります。

analog.comで使用されているすべてのクッキーのリストはこちらをご覧ください。