LTspice: SAR ADC 驱动器接口

高性能 SAR ADC 能够在越来越快的采样速率下提供令人惊讶的动态范围和线性度。但是,如何设计模拟输入端上的放大器和接口呢? LTspice 可为您提供帮助。本视频将说明怎样进行高性能 SAR ADC 之模拟输入接口的仿真。我们将研究电荷回踢、稳定时间和噪声,以及如何在有时出现相互冲突的目标之间寻求平衡。

 

 

 

 

 

作者

kris-lokere

Kris Lokere

Kris Lokere是信号链产品部的战略应用经理,之前是Linear Technology的员工,在ADI成功收购Linear Technology后成为ADI的一员。Kris喜欢采用多种产品线技术来构建系统。过去20年,Kris参与了运算放大器设计,组建工程团队并管理产品线战略。Kris持有多项专利,获得鲁汶大学电气工程硕士学位和巴布森学院工商管理硕士(MBA)学位。