banner background image

Internet of Things (IoT)

ADI partners with customers to Instrument the Future. Leveraging industry-leading capabilities, we enable technological advances, further scientific discovery, and improve quality of life. ADI delivers complete solutions from antenna-to-bits and measurement-to-information.

物联网始于物理世界与数字世界的连接。

传感器、转换器、处理器和收发器。这些器件可收集和传输数据,以推动物联网发展并激发其潜能。这是物联网开始的地方,其中智能、高精度和可靠性要求至关重要。

提供检测、测量、解译、连接和分析功能的组件,这些都是在物联网前沿运行的器件。半个多世纪以来,我们一直在率先实现并推动这些器件发展。

物联网要依赖于事物自身的智能。

拥有信息不等于拥有洞察力。只有准确、可靠的数据,才最有价值。借助优质数据、边缘智能和可靠的连接,才能为您的云提供深度学习和洞察力。

这正是我们的关注点。

从人体生物特征识别到机器振动曲线,了解我们的技术如何测量以前无法测量的事物。了解这些技术进步如何为您的物联网解决方案带来新的可能性,提供更可靠的结果,降低成本,同时加速产品上市。

物联网对ADI公司意味着什么?

对于ADI公司来说,良好的物联网解决方案应当是智能型完整方案,并可以解决棘手的重要挑战。我们通过优化“事物”内部的数据质量和分析功能,为物联网边缘带来智能,确保数据相关、准确且完整。我们通过可靠的无线连接解决方案和安全解决方案为物联网带来完整性和效率。同时我们与客户合作设计解决方案,针对结果至关重要的应用解决棘手的物联网挑战。

用于边缘保护的六个网络安全必需

在物联网中,我们如何知道可以信任生成和交换的数据?了解更多关于如何为弹性和安全物联网系统建立信任的信息。


观看在线研讨会

Cybersecurity Webcast

技术

您不会在薄弱的地基上建造房屋,为什么要这样构建物联网解决方案呢?我们技术的传感、测量和解读方式能够增强网络边缘的智能和完整性以及云连接的可靠性,并提升物联网解决方案的完整性、整体影响力和效率。

IoT Solution

切实可行的解决方案,真正的进步

SmartMesh®无线传感器网络

X+

SmartMesh®无线传感器网络产品是芯片和预认证PCB模块,带Mesh网络软件——使传感器可以在恶劣的工业物联网(IoT)环境中进行通信。


Smartmesh IP解决方案高度可扩展,非常适合各种应用。即使在恶劣和动态改变的RF环境中,也能提供高可靠性和低功耗


SmartMesh WirelessHART 提供业界同类较低的功耗,是使用广泛的WirelessHART (IEC62591)标准兼容型产品。

SmartMesh-IP-StarterKit

SmartMesh IP入门套件
SmartMesh IP入门套件提供评估SmartMesh IP网络性能所需的所有工具,如高可靠性、带宽灵活性和简化安装。提供器件集成和应用程序开发所需的元件,包括:

• 一个USB网络管理器(DC2274A-A)
• 一个USB接入点终端(DC2274A-B)
• 五个评估/开发终端(DC9018B-B)
• 一个Eterna接口卡(DC9006A)
• 一个Eterna QuikEval适配器(DC9005B)
• 其他CR2032电池
• 电缆

传感

X+

传感是物联网的数据源。我们的高性能传感产品系列集精确性、高能效和稳定性于一身,确保自始至终提供高完整性。

MEMS惯性
光学
• 生物电位
• 阻抗
温度
sense

产品特色:ADXL362

• 超低功耗的3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。

测量

X+

在将灵敏信号转换为有用数据、解决客户面临的具挑战性的测量难题方面,我们强大的信号调理技术起着至关重要的作用。

• 集成式AFE
• 转换器
放大器
参考文献
开关/多路复用器
电源管理
电能计量

产品特色:AD8233心电图(ECG)集成式AFE

心电图(ECG)集成式AFE
• 体积小可以使医疗设备更小、更轻、更易于佩戴。
• 微安级别的电源要求可以延长电池寿命,实现持续监控。
• 低电噪声实现了精确的信号测量。
• 片内集成包括多个滤波和放大器,实现易用性。

解读

X+

作为互连解决方案的大脑,我们的处理器将硬件和高级算法组合在一起,为物联网解决方案提供智能、功能性和本地化的决策。

超低功耗的微控制器和处理器
• 集成的精密微控制器和处理器
Blackfin®低功耗DSP

产品特色:ADuCM3027/ADuCM3029

• 超低功耗的ARM® Cortex®-M3 MCU,配备集成电源管理,提供256 kB的嵌入式闪存。
• 高性能ULPBench™通过认证,获得245.5的评分(嵌入式微处理器基准联盟)
• 结合硬件和软件保护机制,实现更快速加密,同时提供读取保护

连接

X+

我们的物联网无线电产品确保电源效率、可靠性和灵活性,满足一系列无线协议和范围要求。在信息及时性和可靠性至关重要的应用中,它们可以提供稳定的网络。

• 长距离无线电收发器
• 高数据速率无线电收发器
• 集成式无线电/微型器件

产品特色:ADF7030-1

• 次GHz集成式无线电收发器。支持次GHz ISM频段范围内的窄带和宽带工作频率,工作功耗低,数据速率为0.1 kbps至300 kbps,使用2GFSK调制。低功耗工作可降低电池成本,延长产品使用寿命。
• 结合硬件和软件保护机制,实现更快速加密,同时提供读取保护。

物联网中的电源管理

X+

很多物联网应用需要无线、远程或移动解决方案,因此电源管理可能是系统设计中的主要挑战。电池寿命对拥有成本影响很大,有时甚至会妨碍可行性。ADI公司采用系统级方法来进行电源管理。这意味着什么?

• 能量采集技术可从环境中获取能源
• 超低功耗产品基准评分通常为同类较佳
• 元件级上内置系统级电源管理功能
• 低功耗系统领域中无与伦比的设计专业技术

特色产品: ADP5091

• ADP5091能量采集PMU
• 利用较大功率点跟踪(MPPT)和充电管理实现超ULP升压
• 支持PV采集器或TEG采集器
• 利用SIDO调节输出实现快速冷启动

 

我们关注的应用领域

Health

智能健康

我们的医疗健康技术正在塑造面向临床和消费应用的无线生命体征监护(VSM)的未来。通过利用光学和运动传感、阻抗、生物电位和信号调理技术以及高级生物医疗算法,我们能够进一步突破人体监测研究的限制。

Factory

智能工厂

我们的技术可实现工厂和过程自动化应用的精密传感、监测、控制、分析和高效通信。我们的解决方案帮助设计人员构建工业4.0系统,满足最终用户对更快速响应、更灵活、更安全、更精细化制造的要求。

City & Building

智能楼宇和智慧城市

我们帮助客户构建智能楼宇和城市解决方案,提供安全智能传感、本地化决策和高能效。我们的高级影像和传感平台将硬件、软件和连接性结合在一起,让用户能够在楼宇安保、资产跟踪、停车场占用率检测、对象和手势识别等诸多应用中,充分实现实时监控的优势。

Agriculture

智能农业

我们提供准确可靠的惯性测量和地理定位技术,为高科技种植提供强大动力。我们的先进传感器融合设计成为当今自动农耕车辆和设备的眼睛和耳朵,实现实时自动决策、提高资源效率并简化操作。

Infrastructure

智能基础设施

高度集成的传感和连接解决方案可让我们的客户在网络边缘进行关键资产监控—无论是在工业环境、远程现场位置还是运输途中。从结构健康和条件监控到位置和移动跟踪,我们的高性能、低功耗解决方案能够提供准确可靠的信息,同时保持较低的维护成本。

近期会议