工业过程控制:通信解决方案

本次研讨会将深入讨论一种具体的通信方式。这就是4-20 mA环路和HART,我们将快速浏览它的定义和特性,了解它的重要性。

然后,我们将举例说明支持HART的设备架构。我们还将介绍环路供电仪表,并考察工业模拟输出,它时工业控制器的模拟输出。之后,我们将讨论HART上的模拟输入以及一些用于通信的HART辅助器件。希望还有时间让大家针对这些内容进行提问。

  • 演讲人
  • Michal Brychta

    高级应用工程师

Michal是一名高级应用工程师,负责工业自动化系统。他任职于ADI公司的工业和仪器仪表市场部,工作地点在爱尔兰利默里克。Michal先前是ADI公司Σ-Δ ADC产品应用工程师,之前曾担任仪器仪表以及工业电路和系统设计工程师长达10年。Michal毕业于捷克布尔诺科技大学,获得电子工程硕士学位。