安全解决方案

ADI公司一直致力于打造安全解决方案,支持可信赖的平台,提供硬件和软件解决方案及安全器件,满足客户打造安全终端产品的需要。

我们是设计和开发安全解决方案领域公认的领导者,在加密、电子密钥加载设备和网络安全方面具有深厚的专业知识。事实证明,我们经美国国家安全局(NSA)1型认证的产品在各种战场条件下均可正常工作。

联系我们

想了解有关安全解决方案的更多内容,可通过邮件联系我们secure-products@analog.com


 

secure-communications
ADI公司设计、开发和提供的安全解决方案,能够为航空航天和防务设施提供加密数据链功能。我们在支持和保障军事系统安全方面已经有超过45年的经验,合作伙伴包括美国政府、国防部、防卫人员。我们的能力如下:

特性

  • 加密数据链安全性高
  • NSA 1型产品专业知识
  • 根据客户需求定制ASIC或FPGA集成
  • 丰富的B套件经验

RASKL® KIK-30

Really Simple Key Loader(RASKL®)具有NSA 1型认证,是新一代密钥加载设备的领军产品。作为KYK-13的替代产品,RASKL可以通过“一键加载密钥”安装所有安全按通讯设备。RASKL支持现代密钥,界面友好,基本上无需任何培训就能轻松上手。RAKSKL密钥的优势在于:

  • 支持40个插槽,可接收和加载现代及传统的NSA 1型加密密钥
  • 通过DS-101/102和RS-232协议接收和传送密钥资料
  • 直接与2级LMD/KP、硬拷贝读取设备(KOI-18)、3级设备(SDS、SKL、CT3、Fill UAS、KYK-13、KYX-15)、ACES及DMD工作站相连
  • 从2级工作站接收SINCGARS Hopsets、Lockouts和TSK,将数据转换为射频
  • 解译TrKEK加密密钥(例如black key)
  • 进行审计跟踪、上传审计数据并提供日期和时间功能
  • 简洁的菜单界面
  • 扩展的加载端口可直接与ECU相连
  • 可进行左/右手单手操作

raskl-kik-30

  • 设备可维修
  • 使用普通型号电池供电
  • 嵌入式CIK

操作简便、坚固耐用的手持式RASKL可以满足您对DTD和SDS的所有期待,而且更小、更轻、性价比更高。

浏览RASKL-KIK-30宣传册


安全设计能力

针对需要严格信息保护的应用,ADI公司完全可根据客户要求,设计和开发定制产品。

主要能力包括:

  • 满足安全要求 – 如今有很多认证机构,要想同时满足各种安全要求,绝非易事。ADI公司在满足多样化安全要求方面具有丰富的经验和知识,对进度和成本效益把控极为严格。
  • 提供认证文件 – 安全认证对于产品的交付和验收至关重要。从设计伊始便,直到最终验收结束,整个周期内都需要生成各种文件。ADI了解主流认证过程(NSA和NIST),能够提供实现产品成功认证所需的所有文件。
  • 安全设计 – 安全设计不仅仅是加密,而是要做好整个系统的设计,包括架构设计、防篡改、动态/静态数据保护、可信认部件选择、接口控制以及许多其他考量因素。ADI工程师在安全开发的过程中制订了相关标准。
  • 产品设计 – 产品开发过程中个,要想在保持安全性的同时,兼顾功能、环保、制造、养护和成本要求,是一件非常具有挑战性的工作。我们的工程主导体系和多学科背景,使我们的工程师能够平衡各方面的需求,设计出达标的产品。
  • 机密产品开发 –ADI拥有安全可信的开发设备和专业人员,能够满足机密产品的开发和生产需求。
  • 加密 – ADI工程师在加密技术方面钻研已久,传统运算和未来算法均可支持。我们是NSA 1型认证和商业协议方面的专家。
  • 密钥管理 – ADI工程师是业内公认的密钥管理概念方案、技术、硬件设备、软件管理系统、密钥存储和密钥传输方面的开发专家。
  • 测试 – ADI工程师会反复设计并测试产品,以符合EMI、环保和机械方面的要求。我们是NSA认证的具有TEMPEST资质的测试机构。

从概念设计到交付乃至整个过程都由工程引领

明确并满足相关要求是系统工程的关键所在。我们在重大防务和国家安全应用方面的经验,为我们把系统工程最佳实践融入企业文化奠定了坚实的基础。基于强大的系统工程,ADI公司的加密和安全产品能够符合防务和国家安全应用市场的严格要求,并获得相应认证。我们的CMMI认证流程基于对系统工程规范的明确定义。

系统工程:

  • 根据项目预算和进度目标,确立相应的要求和概念。
  • 加快完成快速成型项目,确保项目一次性符合各种要求。
  • 识别和管控技术风险,确保产品成功发布。
  • 制定测试计划,确保产品满足客户的要求,使客户有足够的信心保证成功部署
  • 根据认证需要,提供相应的信息记录。

系统工程是大/小程序开发的重要组成部分。 我们在产品的整个生命周期内都具有丰富的经验,包括:

  • 概念描述(CONOP)
  • 组织(系统工程整合团队,产品整合团队)
  • 系统工程管理计划(SEMP)和风险管理
  • 需求决策与开发
  • 概念设计
  • 整合
  • 计划并实施验证工作
  • 测试
  • 文档记录

我们的系统工程组与我们的项目管理办公室(PMO)密切合作,以确保项目成功并不断改进我们的工程流程。

硬件工程

ADI公司在防务和航空航天加密及安全电子产品的开发和制造领域,已经走过45个年头。我们设计和建造的系统,应用在了从航空到战术指挥的每一个高难度应用中。我们的工程师为多个世界顶级的航空航天和防务电子产品承包商开发项目,与美国政府也有直接合作。

ADI公司为整个硬件开发周期提供服务。在我们与合作伙伴商议前期要求、开展概念设计的过程中,我们的电子、机械、质量和制造工程师都会参与进来,确保我们能够符合具有挑战性的设计和制造要求。

EMI/EMC是安全系统设计的关键,要想满足系统规范要求,就必须在系统设计和开发的初期就加以考虑。我们在信息安全设计方面经验丰富,在低辐射、低敏感性电子设计方面具有强大的核心竞争力。我们拥有EMI和NSA认证的TEMPEST测试资质,能够实时表征和完善设计。

我们的电子产品设计能力包括:

  • 系统模拟 - 从电路仿真到 电磁分析和制造,我们都具有先进的建模能力。
  • 专业化的模拟、射频和数字设计 – 我们在信号链解决方案方面拥有完整的专业知识,涵盖从通信射频系统设计, 到数据采集和信号调节的方方面面,而且拥有先进的数字 设计、软件和FPGA知识。 我们能够将处理器、存储器和外设电路设计与FPGA固件相匹配,用于复杂的计算密集型应用。
  • 原理图采集、布局和制造 - 我们的设计贯穿于从概念构思到形成整个生产数据包的全部过程,确保产品得以顺利制造。

我们的机械设计能力包括:

  • 环保封装 - 无论是单板、外场可更换单元(LRU),还是集成电子套件,ADI 工程师都有丰富的封装经验,确保电子封装满足MIL STD 810F中的所有环境要求。 我们的现场环境检测能力,支持进行早期原型测试,确保产品性能达标。
  • EMI保护 - 我们的机械工程师与电子设计部门紧密合作,确保遵循EMC/EMI控制计划,并且符合相关要求。
  • 热分析 - 现代电子产品的封装给满足热学要求提出了难题。ADI工程师拥有丰富的经验和先进的工具,无惧挑战。

软件工程

ADI坚信,软件不能仅作为产品的附属品。软件是产品生命周期的一个组成部分,需要根据应用、威胁和技术的变化不断调整,确保满足甚至超越既定目标。

ADI公司能够支持各种软件工程开发,确保打造出最佳解决方案。ADI工程师开发的软件具有以下优势:


  • 为关键任务应用中的嵌入式系统提供实时控制。我们的软件工程师与我们的电气工程师紧密合作,确保组件选择满足设计需求。我们通过同时开发软件和电子产品,加快系统的上市速度。
  • 在正常网速下,实施复杂算法来进行加密和其他数据转换。我们在嵌入应用方面经验丰富,即使在计算、内存和I/O资源有限的情况下,我们的嵌入程序依然能满足客户对性能的严格要求。
  • 为关键数据提供多层次安全保护。软件工程师不能再把安全看作是别人的问题,应在程序设计的每个层次中都加入安全设计。我们在信息安全方面的深厚底蕴,确保安全性始终贯穿整个设计过程。

  • 为复杂的安全网站提供用户界面和后台。随着技术向云计算和其他分布式系统的转移,访问、管理和控制数据的能力在容量和复杂性方面都有所增加。ADI公司工程师在系统开发方面具有广泛的知识,开发的系统既能够在网络为中心的环境下管理和追踪复杂的数据,而且界面直观、易于使用。
  • 为作战人员提供直观的用户界面。ADI工程师开发和实施的人机界面(HMI)多种多样,小到手持设备、大到分布式计算机系统均有涉猎。
  • 我们所有的软件开发都是基于CMMI开发流程,确保满足开发需求和进度目标。我们一直致力于改进软件流程和开发工具套件,不断提升自身能力。

Learn More