ADI分享独立机构调研报告:互联工厂的实时数据是推动创新的关键

ADI分享独立机构调研报告:互联工厂的实时数据是推动创新的关键

媒体合作

Generic_Author_image

Joy Zhao

ADI-Real-Time-Data-PR-Image-RGB-300x300-WebAnalog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布由ADI公司委托Forrester Consulting进行的一项最新研究结果显示,与整个工厂内实施连通性较慢("低成熟度")的公司相比,对连接技术进行投资("高成熟度")的工业制造商更能大力推动创新,并获得竞争优势。

这项研究基于对全球300多名制造、运营和连接技术领域的高管进行的一项调研,调研结果表明,85%高成熟度企业的大部分工厂区域目前都采用了工业物联网(IIoT)技术,而低成熟度企业中只有17%部署了这些技术。超过一半(53%)的低成熟度公司表示,他们的传统设备无法与其他资产通信。

ADI公司工业、消费电子和多市场业务事业部高级副总裁Martin Cotter表示:"过去一年确实促进了数字化转型,许多企业都需要明确发展方向并采用连通策略,帮助他们提高敏捷性,并为未来的创新奠定基础。我们看到采用连接解决方案(包括5G)帮助企业更快获取数据,并支持最终应用,这将带来重大机遇。"

研究结果包括:

  • 互联企业认为,提高网络可靠性(包括添加5G网络)将创造重大机遇:68%的高成熟度公司认为,这有助于他们更好地利用现有的云基础设施,而66%的企业认为他们的工业数据和IP会更加安全。相反,只有21%的低成熟度公司认为提高网络可靠性将有助于提高安全性。但是,所有受访者都同意,提高网络可靠性可以释放为解决停机问题而持续占用的人力资源,从而提高效率。
  • 低成熟度公司努力应对安全风险:54%的公司表示,由于缺少先进的网络安全战略,他们的业务、客户和员工处于安全风险之中。
  • 人才因素继续构成挑战:几乎一半(47%)的低成熟度公司认为,他们缺少专业知识,不了解应该投资哪些连接技术,这表明存在技能差距。即便是高成熟度公司也表示,要获取制定劳动力规划和安全决策所需的洞察力并不容易。
  • 企业对设备和生产率进行实时监控表明,他们对计划外停机带来的高昂成本有敏锐的认识: 中(17%)、高(5%)成熟度公司均表示,其工业技术或设备每周遭遇计划外停机的次数比低成熟度公司(53%)低得多。这些生产中断会导致库存持有成本和单位劳动力成本上升、生产损失、客户信心丧失以及产能下降。

这项研究表明,虽然许多公司将受益于工业连接前景,但其他公司仍有不少传统遗留问题和人才相关障碍需要克服。内部专业知识以及系统与数据的互操作性的缺乏会阻碍创新,这是实现制造业现代化的两大主要障碍。

方法论:开展"无缝连接推动工业创新"(2021年3月)研究,这是Forrester Consulting受ADI公司委托,面向312名工业连接战略领导者进行的一项全球在线调研。调研受访者包括IT、运营、网络安全和一般管理制造职位的决策者。此项研究于2020年10月进行。

如需获取完整的研究报告,请访问:http://www.analog.com/Pr210610/forester-seamless-connectivity

About Analog Devices, Inc.

Analog Devices (Nasdaq: ADI) is a leading global high-performance semiconductor company dedicated to solving the toughest engineering challenges. We enable our customers to interpret the world around us by intelligently bridging the physical and digital with unmatched technologies that sense, measure, power, connect and interpret. Visit http://www.analog.com.