ADI公司发布用于参考设计集成的16通道混合信号前端数字转换器

ADI公司发布用于参考设计集成的16通道混合信号前端数字转换器

媒体合作

Generic_Author_image

Joy Zhao

Analog Devices Announces 16-Channel, Mixed-Signal Front-End Digitizer for Reference Design Integration

Analog Devices, Inc.(ADI)今天推出一款16通道混合信号前端(MxFE)数字转换器,可用于航空航天和防务应用,包括相控阵雷达和地面卫星通信(SATCOM)。这款新型的数字转换器包含四个AD9081 或四个 AD9082 软件定义的直接RF采样收发器。该产品旨在通过提供参考RF信号链、软件架构、电源设计和应用示例代码来帮助客户加速开发进程。 ADI还推出了一款数字转换处理卡与之配合使用,方便执行系统级校准算法和演示上电相位的确定性。

ADQUADMXFE1EBZ 16通道混合信号前端数字转换器主要特性:

  • 16个RF接收(Rx)通道(32个数字Rx通道)
  • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
  • 提供MATLAB®应用脚本形式的特定应用示例和GUI
  • 灵活的时钟分配

ADQUADMXFE-CAL数字转换卡主要特性:

  • 提供单独的相邻通道回送和组合通道回送选项
  • 通过SMA连接器提供组合Tx和Rx通道输出
  • 板载对数功率检波器,具备AD5592R数字转换功能

报价与供货

产品 说明 供货 起始单价 封装
ADQUADMXFE1EBZ Quad-MxFE(第二奈奎斯特区Rx操作,采用AD9081) 现已供货 $12,000 箱装,配有电源和一些相关线缆
ADQUADMXFE2EBZ Quad-MxFE(第一奈奎斯特区Rx操作,采用AD9081) 2021年6月 $12,000 箱装,配有电源和一些相关线缆
ADQUADMXFE3EBZ Quad-MxFE(宽带版本,采用AD9082) 2021年6月 $12,000 箱装,配有电源和一些相关线缆
ADQUADMXFE-CAL 16 Tx/16 Rx校准板 现已供货 $2,500 箱装,配有电源和一些相关线缆

About Analog Devices, Inc.

Analog Devices (Nasdaq: ADI) is a leading global high-performance semiconductor company dedicated to solving the toughest engineering challenges. We enable our customers to interpret the world around us by intelligently bridging the physical and digital with unmatched technologies that sense, measure, power, connect and interpret. Visit http://www.analog.com.

欲浏览官方网站上的ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/Pr210413/news

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue《模拟对话》,请访问:http://www.analog.com/library/analogDialogue/