MeasureWare 开发者

MeasureWare旨在支持您对主机微控制器和IDE进行应用编码时的个人偏好。我们一开始提供一个 ARM® Mbed 示例项目和API,但将来会支持其他IDE。

下面的示例项目使您可以快速配置和收集实际测量数据。还提供了该驱动程序的版本,并省略执行外围设备特定功能,因此可以适用于任何Mbed支持的主机控制器。

转到示例项目

Mbed


MeasureWare Developer from Analog Devices
ADI 公司 MeasureWare 软件工作室

MeasureWare Developer特征

  • 嵌入式 C 语言中的 API。
  • 抽象功能执行所有常见操作,例如重置、配置、开始和停止测量。
  • 使用硬件抽象功能,可轻松移植到任何Mbed支持的主机控制器。
  • 更快的应用代码开发周期。
ADI 公司 MeasureWare 软件工作室

系统要求

有关Mbed系统要求,请访问Mbed简介页面:https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v5.12/introduction/index.html


ADI 公司 MeasureWare 软件工作室

MeasureWare 开发者文献资料

程序员指南是一个易于理解的示例,可帮助您设置和启用使用 ARM Mbed IDE 的 MeasureWare 开发者。

获得 MeasureWare 硬件MeasureWare 1001 系列