知识中心

MeasureWare 知识中心易于访问,并将帮助您快速解决测量难题。浏览用例、测量类型或技术内容,并找到可以在几分钟内捕获现实数据的工作示例。

工厂的行业更新

工厂的行业更新

跟随大型工业工艺控制设备公司的旅程,他们在设计温度测量子系统方面面临着严重的时间限制。MeasureWare提供了一个创新的平台,可以促进所需的更改,并克服面临的严重的时间限制,从而创建出真正的差异化解决方案。


布拉尼城堡发出的嗡嗡声;监测和测量蜂巢的健康

布拉尼城堡发出的嗡嗡声; 监测和测量蜂巢的健康

’世界上的蜜蜂种群的保护工作变得越来越重要,布拉尼城堡的养蜂者也正在努力。了解MeasureWare如何提供独特的系统,以帮助布拉尼团队轻松监控蜂巢内的温度、湿度和CO2含量,从而管理其复杂的生态系统。


lab-work

使用EmStat Pico恒电势器进行阻抗测量

电化学产品日趋微型化。下一代仪器仪表不断缩小并开始将恒电势器集成到更小的设备(例如可穿戴设备、医疗设备或气体监测仪)中。此用例记录了EmStat Pico开发板如何在“Randles电路”等效传感器模型上进行阻抗测量。

ADI MeasureWare - 创建测量解决方案的简单方法

智能设备正在改变人们的生活、工作和娱乐方式,但是开发让设备理解世界的解决方案绝非易事。ADI MeasureWare使从概念到原型制作以及从概念到生产的过程变得简单。



MeasureWare 的环境状态监控

ADI 公司:MeasureWare 的环境状态监控

重点介绍ADI公司的MeasureWare平台如何通过精密测量模块、传感器合作伙伴、配置工具和云连接的仪表板,来简化客户的原型开发过程。


ADI MeasureWare, 在几分钟内进行传感器测量

ADI MeasureWare, 在几分钟内进行传感器测量

MeasureWare演示展示了如何释放时间,并快速进行精确测量。使用Pro开发套件、即插即用传感器板和MeasureWare工作室,可在数分钟内启动并运行。

ADI MeasureWare, Sensor Measurements in Minutes

ADI MeasureWare,几分钟内即可实现传感器测量

MeasureWare演示展示了如何帮您节省时间,快速进行精确测量。使用Pro开发套件、即插即用传感器板和MeasureWare Studio,可在数分钟内启动并运行。