基于AD5933的复阻抗测量仪

获取"基于AD5933的复阻抗测量仪"资料

目前,复阻抗测量的一般方式是,对未知阻抗施加一定频率的激励信号,对其响应信号进行采样和数据分析,通常采用离散傅里叶变换(DFT),DFT结果在对应频率返回响应信号的模值和相位,再通过计算进而得到被测复阻抗的模值和相位信息。

AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案:

  • 内部DDS产生激励电压信号
  • 用户可以调节激励频信号的率和幅度
  • 内部12位ADC对响应信号进行采样
  • 内部集成DSP在对应频点进行DFT

请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。

adi-reference-design-ad5933_cn

© 1995 - 2022 ADI公司保留所有权利。

ADI公司(NASDAQ: ADI)是领先的高性能模拟技术公司,致力于解决棘手的工程难题。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。请访问http://www.analog.com