2020 年中国医疗影像产业链研究报告

医疗影像领域实现的技术进步为非侵入诊断创造了机会,并确立医疗影像作为医疗健康系统的组成部分。现阶段,中国仍处在医疗器械行业整体的上升趋势中,2018年中国医疗机械总体市场规模达到757亿美元。而医疗影像设备为中国医疗器械细分领域中最大组成部分,占比高达16%。

医疗影像产业链可细分为六个环节,分别为原料生产、零部件生产、核心组件制造、主机制造、系统集成和医院。医疗影像上游原材料种类众多,电子元器件、传感元件及材料、结构件为核心组件。传感元件作为医疗影像领域重要的元器件,是信号发射和接收部分的重要物理部件,按照不同成像领域有不同传感器类别。但其输出信号一般非常弱,需要优化接口电路,在提供足够增益的同时又不会引入噪声,信号链在其中扮演重要角色。信号链是从物理信号转成数字信号的关键环节

影像设备是产业链主体,总体向更清晰更快速、更安全、更便携更智能五大趋势共进发展,因此使其半导体含量继续增加。据报告显示,预计 2020 年全球医疗影像半导体相关元件出货量达到 7300万,其中模拟芯片占比从 2014 年 8.6% 提升至 2020 年 20.5%。

想了解中国医疗影像产业链,请下载《2020年中国医疗影像产业链研究报告》

请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。

adi-hc-eo-report_cn

© 1995 - 2022 ADI公司保留所有权利。

ADI公司(NASDAQ: ADI)是领先的高性能模拟技术公司,致力于解决棘手的工程难题。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。请访问http://www.analog.com